结果:找到"3225晶振 、无源晶振",相关内容1000条
  • 24MHz车规谐振器,负载8PF,工作温度-40~125℃,应用于车身域控-TMCU吉利
  • 车身域控制器是现代汽车电子系统中的关键组成部分之一,它是一种能够集中控制车身各个电子模块和系统的智能控制单元。它的主要功能是对车身电子模块的信息进行处理和管理,协调各个模块之间的通信和数据传输,以实现对车身系统的统一管理和控制。车身域控制器主要由硬件和软件两部分组成。硬件部分主要包括处理器、存储器、通信接口等,用于处理和存储大量的数据和算法。而软件部分主要是车身域控制器的操作系统和应用程序,用于控制和管理车身电子系统的各个功能模块。汽车是一个非常复杂的系统,在很多地方都有使用到晶振,主要是采用石英晶体车规谐振器作为频率元件,在汽车上使用的晶振主要有两种:1.无源晶振:它可以做成圆形或矩形,具...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,车规级谐器,体谐器,石英体谐器,3225 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-06-05 17:30:00
  • YXC车规谐振器8MHz,负载20PF,工作温度-40~125℃,应用于车载倒车雷达
  • 倒车雷达,即“倒车防撞雷达”,又称“停车辅助装置”,是汽车停车或倒车时的安全辅助装置。它主要由超声波传感器、控制器和显示器等组成,可以通过声音或更直观的显示告知驾驶员周围的障碍物,解除驾驶员在停车、倒车、启动车辆时前后左右探视带来的困扰,帮助驾驶员消除视力盲、视物模糊的缺陷。在倒车雷达系统中,无源晶振被用作时钟源,用于控制雷达系统的各个模块的工作节奏。晶振产生稳定的振荡信号,这个信号会被分频器和时序控制电路使用,以确定传感器扫描和数据处理的时间间隔。此外,晶振的频率会根据具体要求进行选择和调整,以满足倒车雷达系统的准确测量需求。如果晶振频率不准确或存在抖动,会导致测量误差的增加或数据处理的错...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,车规级谐器,体谐器,石英体谐器,3225 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-05-15 16:50:00
  • YXC车规级无源晶振,16MHz,封装3225,符合AEC-Q200行业认证,应用于车载-车灯控制板
  • 车灯控制板是指用于控制车辆灯光系统的电子控制模块。它是车辆电气系统中的关键组成部分,用于控制车头灯、尾灯、刹车灯、转向灯等各种照明设备的工作和状态。车灯控制板通过与车辆电路和操作开关的连接,实现对车辆灯光的精确控制。它能够根据驾驶员的操作、车辆状态和环境要求,确保车灯的正常工作和适应各种驾驶场景。同时,它也具备保护功能,如过载保护、短路保护等,以确保车灯系统的安全运行。车灯控制板需要一个精确的时钟信号来保证各个功能和操作在正确的时间序列下进行。通过使用晶振作为时钟源,可以确保车灯的开关、亮度调节、闪烁模式等操作能够按照正确的时序执行。总体而言,晶振的工作原理是基于晶体在输入电场的作用下会产生...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,车规级谐器,体谐器,石英体谐器,3225 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-17 17:17:00
  • YXC无源谐振器20MHz,封装3225,符合AEC-Q200行业认证,应用于重汽国产化专项控制器
  • 重汽bbm控制器是一种智能化的设备,主要用于车辆上,在车辆行驶过程中,通过采集的数据,可以判断车辆所处的状态。比如说发动机的转速、车速、发动机温度、轮胎压力等数据都是可以通过采集数据来判断出车辆的行驶状态。然后控制相应的液压泵和油泵来控制发动机,以达到节能减排、节油等目的。同时bbm控制器还可以通过对整车电脑进行远程控制,来实现对车辆状态的监控以及对车辆行驶速度、水温和胎压等数据的采集和处理。车规谐振器是重汽bbm控制器中重要的电子元件之一,用于提供稳定和精确的时钟信号。它是控制器内部时钟电路的关键组成部分。首先,晶振通过产生电子振荡以固定频率的方式来提供这个时钟信号,工作原理是基于晶体在输...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,车规级谐器,体谐器,石英体谐器,3225 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-26 17:24:00
  • 晶振助力电子烟产业发展—稳定与可靠的典范YSX321SL成为解决方案
  • 随着电子烟行业的迅速发展,无源晶振作为电子烟设备中至关重要的元器件,发挥着关键的作用。在电子烟中,无源晶振被广泛应用于控制电路中的时钟信号和频率稳定性,为用户提供稳定、高效的烟雾释放和操作体验。介绍MHZ谐振器无源晶振YSX321SL,它的出色性能和广泛应用,使其成为电子行业中备受关注的产品。YSX321SL是一款3225、4P贴片晶振和晶体谐振器,采用先进的陶瓷焊缝工艺制作,确保了产品的高精度、高频率稳定性和可靠性。这种晶振具有低功耗和低抖动的特点,贴片式金属封装进一步提高了产品的性能表现。封装尺寸为3225,尺寸紧凑,适合电子烟等小型设备的集成安装。YSX321SL晶振具有优异的抗电磁干...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,体谐器,石英体谐器,3225 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-25 17:57:00
  • 稳定性与高性能的晶体谐振器YSX321SL无源晶振,清晰的可视门铃体验
  • 在现代电子行业中,可视门铃行业的发展日益迅速,并逐渐成为人们家庭安全和便利的必备设备。作为可视门铃系统中至关重要的组件,无源晶振发挥着重要作用。无源晶振YSX321SL出色性能和广泛应用,成为电子行业中引人注目的产品。YSX321SL是一款3225、4P贴片晶振和晶体谐振器,采用先进的陶瓷焊缝工艺制作,确保了产品的高精度、高频率稳定性和可靠性。无源晶振具有低功耗和低抖动的特点,而贴片式金属封装则进一步增强了其性能表现。这种封装还降低了电磁干扰(EMI)对系统的影响,保证了信号传输的稳定性和可靠性。YSX321SL具备优良的耐环境特性,可达到工业级温度要求。不仅如此,它还能满足无铅焊接的回流温...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,体谐器,石英体谐器,3225 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-19 17:28:00
  • 超薄低功耗心电贴—YSX211SL高精度的卓越性能高频率稳定性与环境适应能力
  • 随着医疗技术的进步,心电监护设备在日常生活和医疗领域中起到了至关重要的作用。而无源晶振YSX211SL作为一种先进的心电贴产品,以其独特的优势在市场上备受瞩目。YSX211SL采用了2016年最新的4P贴片金属封装和晶体谐振器技术,结合陶瓷焊缝工艺制作,为心电监护设备提供了高质量的时钟源。它具有出色的高精度和高频率稳定性,能够保持稳定的信号输出,确保连续采集心电信号的准确性。心电贴YSX211SL具有低功耗和低抖动的特性,使其在长时间监测和记录心电信号时表现出色。同时,它采用超小超薄的设计,不仅适合精细的贴合,在佩戴时也更加舒适便捷。除此之外,YSX211SL还能有效降低电磁干扰(EMI)的...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,体谐器,石英体谐器,3225 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-07 15:50:00
  • 高精度HUD平视显示系统YXC3225无源晶振YSX321SL
  • 在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的选择。YSX321SL的产品特点:1.高精度±10PPM(25℃)石英晶体谐振器,频点为16MHz,负载10PF,能够提供出色的频率稳定性和可靠性,确保HUD平视显示系统的准确性和稳定性,使驾驶信息始终清晰可见。2.3225主流小尺寸封装,通用性强,适用于各类HUD平视显示系统的设计和应用。其贴片式金属封装还...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,体谐器,石英体谐器,3225 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-06 14:47:00
  • 购买无源晶振时要注意哪些问题?
  • 无源晶振本身没有起振电路需要外部配有精准的电路才能发挥作用,在购买无源晶振的时候就要提前做好规划。无论是晶振产品的采购渠道和品牌还是购买后进行测试环节都要重视,接下来说说采购无源晶振的注意事项。一、晶振细节做工在购买晶振产品时要区分无源晶振和有源晶振的区别,因为无源晶振只是具有两个引脚的无极性元件(输入端、输出端),不需要直接连接供电电源,可以适应多种电压,所以更需要注重品牌和细节。大多客户购买晶振产品都是批量购买,需要注意从封装等方面查看其是否标注具体参数和生产日期等,对无源晶振本身细节进行观察进而判断其做工如何。因为无源晶振本身信号强度受物理结构限制需要借助时钟电路才能才能产生振荡信号,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 购买 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-07 15:11:00
  • 立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振:石英晶体谐振器3255体积热销产品推荐
  • 立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振:石英晶体谐振器3255体积热销产品推荐深圳扬兴科技有限公司创立于1986年7月,在晶振领域已有三十余年行业经验,是一家专业的晶振生产厂商。深圳扬兴定位是一家更懂客户需求的频率方案服务商,通过ISO9001企业质量管理体系认证,拥有自主品牌YXC,品牌创立至今约十年,是知名国产晶振品牌;在行业内拥有极高的知名度和美誉度,并畅销国内外。产品具有稳定高度、通过ROHS认证及REACH认证。YXC扬兴晶振石英晶体谐振器3255体积热销产品推荐:YSX321SL16MHZ9PF10PPM-40~+85℃:https://item.szlcsc.com/1439...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 3225 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-02-24 14:12:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: